This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041-Q1:关于 TUSB8041命名和独立

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B, TUSB8041, TUSB8041-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874192/tusb8041-q1-about-tusb8041-naming-and-stand-alone

器件型号:TUSB8041-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB8041

您好!

我知道 TUSB8020B 是2个端口3.0 USB、而 TUSB8041是4个端口3.0 USB。

1. IC 名称末尾的20B 和41之间的命名有何不同?

2. TUSB8041-Q1是独立产品吗?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garam、

    差异主要是端口数量的差异。 这两个器件具有相当不同的状态机。

    TUSB8041-Q1通过了 TUSB8041汽车认证。 它们在功能上是等效的。