This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD7S019:原理图审阅

Guru**** 2695945 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/870904/tpd7s019-schematic-review

器件型号:TPD7S019

大家好、

请查看随附 的适用于 VGA 缓冲器电路的 TPD7S019-15DBQR 原理图。

e2e.ti.com/.../TPD7S019_2D00_15DBQR.pdf

我添加了60欧姆串联电阻 以匹配75欧姆的 int。 阻抗为75欧姆、请告知此 O.K?

提前感谢

Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们将很快向您提供反馈、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Berman、您好。

    如果阻抗板走线为75欧姆、建议您为此电阻器放置75欧姆电阻器、以匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、

    器件具有 int。 15欧姆–因此我添加60欧姆电阻器-这是可以的吗?
    第二,请告知其他连接是否正常?

    提前感谢

    此致、

    Shai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shai、

    视频线路中的阻抗不是15欧姆、但在这里放置60欧姆是没问题的。 Video 的端接电阻为50-75欧姆。

    DD 的上拉电阻应为1.5K-2K。 你把2.21K 的垃圾放在了一个大的地方。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。