This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CR286AT-Q1:LVDS 至 HDMI 转换器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CR286AT-Q1, TFP410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881483/ds90cr286at-q1-lvds-to-hdmi-converter

器件型号:DS90CR286AT-Q1
主题中讨论的其他器件: TFP410

我正在寻找工作温度为-40°C 至85°C 的4通道 LVDS 至 HDMI 转换器。 我找到了这个线程 https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/245963?LVDS-to-HDMI-Conversion-Options 、但是  建议的器件 www.ti.com/.../sn75lvds82.pdf 的额定值只有0-70C。  

是否可以改用 DS90CR286AT-Q1与 TFP410配对? 我是否应该注意电压电平等任何特殊注意事项?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用这些器件将 HDMI 转换为 LVDS、但需要注意以下几点:

    1- TFP410的额定温度也是0 - 70C

    DS90CR286AT 仅在上升沿输出信号。

      3 - DS90CR286AT 支持从20MHz 到66MHz 的 PCLK。 TFP410的范围为25MHz 至165MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh、

    我的应用是 LVDS -HDMI 转换、而不是另一种方式。 我相信您知道这一点、尽管您提到了转换 HDMI-LVDS。

    如果可以、您能否确认下面的#2?

    1、类似芯片 TFP-410-EP 的额定电压 为-55至125

    2.是 DS90CR286AT 仅在上升沿输出信号、但 TFP-410-EP 可接受单端/差分时钟源。 上升沿不应是问题、我只需将 TFP-410配置为单端上升沿触发器、我是否正确?

    我们的 LVDS 时钟仅运行62MHz、因此我们应该可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tor:

    1 -正确。

    2-正确。

    3 -好的。