This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1429:断电期间的差分驱动器输出行为

Guru**** 2581495 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1429

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874257/thvd1429-differential-driver-outputs-behavior-during-power-down

器件型号:THVD1429

大家好、团队、

我想确认 THVD1429断电期间的差分驱动器输出(A/B)行为、
Vcc 和 DE 在相同的时间关闭时。 我预计同一器件也位于接收器侧、并且只有驱动器侧的电源关闭、是否存在任何潜在问题或是否存在建议的断电序列?
从数据表中可以看出、当 DE 为低电平时、A&B 应该是 HIZ、但我想知道关闭 Vcc 的情况。

提前感谢。
S.Sawamoto  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    当 THVD1429未通电(Vcc = 0V)时、驱动器输出将显示与其禁用驱动器(DE = 0V)时的通电状态相似的特性。 数据表的接收器特性-总线输入电流(驱动器被禁用、器件被供电或未供电)下对此进行了指定。  

    此器件设计为在您所述的情况下正常工作-未供电节点不会妨碍其他收发器使用总线。

    此致、

    Eric