This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:额外电流消耗有问题?

Guru**** 2952440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892163/tusb4041i-q1-questionable-additional-current-draw

器件型号:TUSB4041I-Q1

我们在设计中使用 TUSB4041。  它是一个4端口集线器、其中一个集线器连接到 PC、而三个下行端口分别连接到另一个集线器。  然后、它们中的每一个都连接到其他 USB 端点。

我们将获得一些间歇性的奇怪上电操作。  下电上电看起来正常:3.3V 之前为1.1V、在释放复位之前具有较小的延迟。

 当通电并且一切都处于良好状态(PC 已连接且所有集线器均正常运行)时、如果我向任何集线器施加复位信号、该集线器会从1.1V 电源轨汲取额外的220mA 电流。  这是正常操作吗?  我当然希望电流在保持复位时下降。  我在数据表中找不到任何有关复位电流的内容。  电流消耗表中唯一的注释是显示的电流为“复位后”。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    是否为集线器启用了 SMBus 模式?  这是唯一一种情况、我可以看到 USB 2.0集线器的功耗、除非它们重新驱动系统中的其他东西。  集线器的配置在复位时未定义、因为引脚或 EEPROM 在复位完成后被访问、所以我们没有为该模式定义特定的功率分布。  如果您想使集线器保持非活动状态并处于低功耗状态、我建议将 USB_VBUS 驱动至集线器上行端口低电平、而不是尝试将其保持在复位状态。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将其拉高、+221mA 完全消失。  问题是我们需要能够通过 SMBus 访问集线器、但我们不想在加电时对其进行编程。  是否有任何方法来实现这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Julio、

    集线器设计为在 GRSTz 结束时进行配置、这是为了防止集线器配置在已向 USB 主机控制器报告其描述符后发生变化。  没有一种干净的方法可以稍后配置集线器。  在此应用中、通过 SMBus 访问什么内容?   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户希望在事后修改 PID/VID。  事实证明,由于集线器没有软件控制的复位,硬件架构不允许发生这种情况。

     

    我们现在添加了复位控制和 SMBUSz 控制。  因此、这些器件现在可以在 I2C 模式下加电并正常工作(默认值)、然后可以切换到 SMBus 模式并复位芯片。  然后、它们将启动、等待配置。  我认为这一切都很好,除了…

     

    默认情况下、器件将使用 TI VID 和默认 PID 启动。  产品中是否允许这样做?  我认为不是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julio、

    实际上、集线器是可以使用默认 TI VID/PID 的 USB 产品之一。   如果更改了 VID/PID、主机控制器将会将集线器视为之前从未连接过的器件。  例如、用户第一次使用默认的 VID/PID 连接集线器时、主机可能会显示一个状态窗口、表明它正在加载通用集线器驱动程序。  如果集线器断开连接并重新连接、并且其寄存器中没有任何变化、则不会再次显示该状态窗口。  如果集线器已断开连接、并且 VID/PID 已更改并重新连接、则有关加载驱动器的状态窗口将再次显示。  从功能上讲、这不是问题、但会发生。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!