This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:将单端信号用于差分信号接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874175/am26c32-usinge-single-end-signals-for-differental-signals-interface

器件型号:AM26C32

是否可以  通过将 GND 连接到 AM26C32IPWR 的 B 侧、将信号连接到 A 侧来将单端信号用于差分信号接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果引脚 A 上的信号能够超过相对于 GND 的正负阈值、则输出引脚应反映正确的状态。 请参阅 AM26C32数据表上的表1。 但是、这样的配置不会利用差分信令提供的优势。 根据信号类型、另一种接收器方法(如 RS-232)可能更有效。

    此致、

    Eric