This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9518:关于 Vilc - Vol @PCA9518

Guru**** 2656795 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881587/pca9518-about-vilc---vol-pca9518

器件型号:PCA9518

你(们)好。

我们将该器件用于 SMBus。

但是、在电池放电期间、SCL (SMBC)时钟信号不会 像下图那样变为高电平。  

我们推测这个问题是由 Vilc 引起的-由于 这个应用产生的噪声、Vol 下降到70mV 以下。

在时钟上升之前、 噪声 会叠加、从而导致70mV 以上的噪声被错误地识别为受控侧的 Vol。

我们希望有关脉宽或峰值电压的一些信息不会被误识别。

您是否有一些信息或如何处理类似器件和类似情况?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Teritama-San、

    我看到在电池放电期间、SCL 上似乎出现毛刺脉冲、您认为问题与 PCA9518产生的失调电压有关。  

    如果可能、您能否共享输入 SCL 信号的外观(主驱动 I2C 线路)? 我想知道 PCA9518是否无法重新驱动信号或输入信号失真、从而导致输出故障。 我怀疑这是因为故障时钟位之后位的上升沿之间的时序与之前的位没有一致的间隔。  

    由于 PCA9518不识别 I2C 逻辑(仅根据电压电平传播)、因此脉宽识别基于传播延迟和转换时间。   

    共享原理图可能会简化布局描述。 如果您想在离线模式下分享、请在我的 E2E 个人资料中找到我的电子邮件。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric - San、

    我向您发送了与此问题相同的电子邮件标题。

    请检查输入 SCL 信号和原理图。

    此致、