This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:端子电阻

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500, SN65LBC184

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/890978/thvd1500-terminal-resistance

器件型号:THVD1500
主题中讨论的其他器件: SN65LBC184

SN65LBC184用于我的系统的 RS485。 为了测试 thvd1500、我直接使用了 thvd1500来替换这个系统中的 SN65LBC184、但是必须添加一个50 Ω 端子电阻来使 RS485正常工作。 原因是什么? 或哪个参数差异是原因?

2.在 RS485系统的设计中、短路电流的重要性是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    RS-485驱动器设计用于驱动54欧姆负载(两个120欧姆端接加上收发器的负载)、因为终端通常包含在系统的两端。 SN65LBC184和 THVD1500都是为满足此标准而设计的。  
    您能否指定在测试中出现不同负载时两个器件的行为方式有何不同? 当没有负载时、THVD1500是否无法通信?

    短路输出电流规格描述了器件在发生总线短路时如何在内部限制驱动器电流。 在这种情况下、当驱动器尝试将线路驱动为高电平时、总线对地短路。 该器件会将电流限制在该短路、以避免在短路事件期间造成损坏和过大的功耗。  

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、  

    您是否能够确定不同负载对 THVD1500性能的影响? 上述信息是否回答了您的问题、或者您是否需要了解其他信息?

    此致、
    Eric