This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD233-HT:在185和190C 下发生故障

Guru**** 2383600 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD233, SN65HVD233-HT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/889565/sn65hvd233-ht-failing-at-185-and-190c

器件型号:SN65HVD233-HT
主题中讨论的其他器件:SN65HVD233

遇到类似问题、即使陶瓷器件的额定温度为210C。  是否找到了解决方案?

谢谢、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我正在收集上一个主题的信息、以查看我们是否找到了解决方案。 今天稍后、我将根据我发现的内容向您提供更新。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    我能够跟踪有关前一个 E2E 主题的一些内部通信、但我无法找到问题是否已解决。 幸运的是、我可以访问的信息更详细地阐述了所做的测试。 您是否能够提供有关测试的更多信息、以便我们可以查看这是否类似?

    1.在测试过程中,故障发生在什么时间和温度?
    2.设备以什么方式发生故障? -如果出现通信故障、您是否能够共享由故障器件驱动的 CAN 总线的示波器截图?
    3.有多少设备未通过测试? -故障结果是否可重复,如果是,速度是多少?
    4.系统中的其他设备是否也会出现故障? -其他 IC、走线、无源组件等 其中任何一种情况都可能导致瞬态或浪涌事件?
    在测试过程中、还有哪些其他器件连接到 SN65HVD233? -测试期间是否存在通信? 您能否共享原理图?
    6.是否可以共享故障设备顶部的标记?

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

    您是否能够为高温下的 SN65HVD233-HT 故障找到解决方案?

    此致、
    Eric