This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 串行器/解串器 LVDS 至 MIPI CSI-2

Guru**** 2805925 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65LVDS315, DS90UB954-Q1, DS90UB947-Q1, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881851/serializer-deserializer-lvds-to-mipi-csi-2

主题中讨论的其他器件:DS90UB954-Q1SN65LVDS315DS90UB947-Q1DS90UB940-Q1

嗨!

我已经了解了可用的产品、找不到解决我的问题的方法。 我需要将 Sony FCB - EV7520A 连接到具有开发套件的 NVIDIA Jetson TX2。

Sony 摄像头的输出 LVDS 如下所示:

数字:是/铅/ PR 4:2:2 (LVDS)
(Y:8位、C:8位、Vsync、Hsync、Field、 时钟)(SMPTE274M/SMPTE296M)

我需要一对串行器和解串器将 LVDS 转换为单线、然后单线转换为 MIPI CSI-2、这就是我想要的... 但所有可能性都是可以接受的。

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请查看 用于   LVDS 至 MIPI CSI 解决方案的 SN65LVDS822和 SN65LVDS315。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    为了澄清这一点、SN65LVDS315适用于 MIPI CSI-1。 对于 MIPI CSI-2、您可以使用 DS90UB954-Q1 FPD-Link III 解串器。 不过、我不确定哪些 LVDS FPD-Link III 串行器与该器件兼容、因此我将继续将该线程移至 FPD-Link 部分以获取其他输入。  

    此致、

    I.K.   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Yury、

    您可以使用 DS90UB947-Q1使串行器采用单路或双路 LVDS。 然后、您可以与 DS90UB940-Q1配对以转换为 CSI-2。  

    此致、
    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Casey! 这对芯片很可能解决了我最初的问题。

    我想问另一个问题、是否有一对用于4K 摄像头的类似 SerDes? 例如、Sony FCB-ER8300或 Sony FCB-ER8230? 这些摄像头具有 HDMI (TMDS)输出、但频率远高于296.703MHz。

    谢谢!