This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:解决方案咨询

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/888963/pca9548a-solution-ask

器件型号:PCA9548A

大家好、

我的客户正在调查 I2C 开关解决方案、  

他们询问我们是否有 PCA9548A 等器件,但它需要8个主器件到1个从器件,

我们是否有适合这种需求的解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    这不是我们的其中一个 I2C 开关的典型用法。 由于我们的大多数(如果不是全部) I2C 开关都是通过主 SDA 和 SCL 线路上的命令进行控制的、因此我不相信这种类型的器件会支持如上图所示的布局。  

    您能否分享更多有关系统设计标准的信息、以便我们有可能提出另一种解决方案? 此系统中开关的用途是什么? 总线上是否一次有多个主器件处于活动状态? 哪个主器件应该能够控制该开关? 是否可以使用 GPIO 来控制开关(多路复用器)、而不是 I2C 命令?

    如果任何此类信息都很敏感、请随时使用链接到我的帐户的电子邮件在内部共享。

    此致、
    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我要关闭此主题、因为它已移至内部电子邮件。  

    Eric