This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:DS90UB954-Q1

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/877899/ds90ub954-q1-ds90ub954-q1

器件型号:DS90UB954-Q1

 通过按 如下方式将 DS90UB954-Q1与 DS90UB913Q 配对:  

0x58 0x58 //反向通道被启用

0x6d、0x7E //同轴电缆、原始12-HS 模式

我们经历了很多跌落帧。

 使用反向通道更新 寄存器的传感器(AR0135)时、帧丢失、  

更确切地说、另一方面、如果不使用反向通道更新传感器的寄存器、则传感器->串行器->解串器非常稳定(30fps -无下降)。  

4个寄存器对 Auto Exposure ROI 进行的更新、  

请建议如何停止帧丢弃、

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    您是否正在使用 PoC? 您正在使用什么 PoC 网络?

    您能否提供系统原理图?

    最棒的

    Jiashow

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jiasho、您好!  

    是-我正在使用 PoC -请参阅下面的方框图:  

    注意原理图-我使用的是"OnSemi"中的 Mars DS90UB954适配器  

    浏览完数据表和原理图(DS-954)后、我发现在 RIN0+和 RIN0-上、电容器与串行器953兼容、请参阅(随附的 ds954的第131页).e2e.ti.com/.../ds90ub954_2D00_q1.pdf

    您能否验证问题是否与错误的电容器有关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gil、

    您能否先检查系统以确保954配置正确、可用于向后兼容模式?

    e2e.ti.com/.../954_5F00_960_5F00_Deserializers_5F00_Backwards_5F00_Compatibility_5F00_Mode.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    经过几次测试后、由于使用 POC、信号完整性出现问题、线路上可能存在电流泄漏、我们将予以解决、感谢您的支持。