This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0124:使用 CAT5/Cat6电缆传输数据

Guru**** 2811305 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0124, DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881372/ds32el0124-transfer-data-using-cat5-cat6-cables

器件型号:DS32EL0124
主题中讨论的其他器件: DS32EL0421

您好!

我们希望使用 DS32EL0124/DS32EL0421通过 CAT5或 CAT6电缆以3.125Gbps 的速率传输数据。

数据表和 AN-1887应用手册之间存在不明确的矛盾。

是否有用于测试芯片的 EVB、或者您是否知道在我们的条件下使用芯片的其他客户?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adiel、

    您可以将这些设备与 CAT5/CAT6电缆配合使用。 但是、此器件没有 EVM。 您提到的不明确的矛盾是什么?

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    矛盾之处是最大电缆长度。

    很抱歉再次询问-但我想确认。

    是否可以使用 CAT5/Cat6电缆 以3.125Gbps 的速率传输数据、长度为20米?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adiel、

    参考应用手册、应该可以使用 Cat6电缆。 不过、尚未验证 CAT5电缆在该距离/数据速率下的性能。

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢