This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100MB201:已将 SEL0和1设置为0、但 B 输入可以#39;t 连接 B 输出、请帮助确认 SCH。

Guru**** 2822495 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100MB201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891602/ds100mb201-have-set-sel0-and-1-to-0-but-b-input-can-t-connect-b-output-please-help-to-confirm-the-sch

器件型号:DS100MB201

降级器、

我已将 SEL0和1设置为0,但 B 输入无法连接 B 输出,请帮助确认 SCH 或提供相同的建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您 应该将 R49、R50、R59和 R63的电容器更改为0.1uF。  DS100MB201 I/O 应采用交流耦合。

    是否存在与 RJ45组件差分输出相关的共模电压?

    此致、

    Lee