This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:DP83822I:链路问题

Guru**** 2952000 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881526/dp83822i-dp83822i-link-issue

器件型号:DP83822I

你好,Nikhil-San

 

感谢您的联系。

 

您如何检测1.8V?

⇒请参阅随附的 S/W 配置。

在设置3.3V 之前读取0x0421。

  

当不进行链接时、我尝试了以下操作:

但它不会返回。

请告诉我原因。

 

・0x0000 bit9:Autonego、reset

・0x001F 位14:初始化除内部寄存器之外的所有数字电路。

・0x001F 位15:

・0x0000位15:

・0x3000位15:

・0x041F:3.3V 设置

e2e.ti.com/.../2311.PHY-register.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    我看到您创建了一个新线程、该线程是此问题的延续。 如需供将来参考、如果您有更多信息需要添加、请添加对当前主题的答复、而不是打开新主题。 我将通过您在此处的新主题进行响应: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/881916

    谢谢、

    Nikhil