This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:THVD1450的损耗数据问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1450

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892850/thvd1450-loss-data-issue-with-thvd1450

器件型号:THVD1450

大家好、

客户在其系统中使用 THVD1450DR 通过2M 电缆与 PSU (ST3845在侧)通信。  

这是系统模块、 客户发现 THVD1450端存在数据丢失问题。

您能帮您检查模块并提供一些建议吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oliver、

    在此应用中、听起来 THVD1450无法识别来自 ST3845的信号。 当 THVD1450用作接收器时、这将导致明显的通信故障。 我最初的想法是、这与所使用的不同收发器以及阻断电阻器和电缆所产生的系统大串联电阻有关。 快速查看这两个器件数据表、THVD1450在5V Vcc 和原理图中所示的负载下运行时、指定的最小差分输出电压大于 ST3845。 这可能允许 THVD1450通过串联电阻器提供的电阻和到其它节点的布线来驱动一个有效的 RS-485信号。 对于较低的差分输出能力、ST3845可能无法在相反方向执行相同的操作。  

    要测试不同的解决方案、您可以考虑减小串联电阻器的值、以减少此保护电路中的信号衰减。 如果 THVD1450确实能够在这些条件下成功驱动、您还可以考虑将另一个节点上的收发器替换为 THVD1450。

    如果我正确理解了情况、如果您还有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric。