This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822EVM:RMII 接口

Guru**** 2926660 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881643/dp83822evm-rmii-interface

器件型号:DP83822EVM

您好!

客户计划测试 FPGA 板和 DP83822EVM 进行评估。 通过 Put 的 RMII 接口为50MHz 时钟。 客户担心 FPGA 板和 DP83822EVM 之间的连接。

[问题]

1) 1) TI 是否通过使用 DP83222EVM J13和 J14接头在 RMII 模式下使用了 DP83822EVM?

2) 2)如果是、您能否与我们分享使用的电缆类型和长度?

3) 3) FPGA 板接头引脚分配不是信号和 GND 对。 这可能是干扰波形。 如果有有关这些连接的建议,请告知我们。

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,敏弘

    要回答您的问题:

    1) 1)我们尚未使用 FPGA 对此进行测试、但已通过这些接头测试了接口、以确保其符合 RMII 标准。

    2) 2) RMII 侧的电缆长度没有特性、我们无法保证。 我们建议使用尽可能短的电缆。

    3) 3)无法接地将降低信号质量。 您必须在电路板之间连接 GND 信号。

    谢谢、

    Nikhil