This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25BR204:多路复用/重复 FDP-Link III

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS25BR204, TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891044/ds25br204-multiplexing-repeating-fdp-link-iii

器件型号:DS25BR204
主题中讨论的其他器件: TMUX136

您好!

我有2个器件和一个 FDP-Link III。
这些器  件使用 DS90UB925Q 和 DS90UB926Q 对显示信息进行串行化和解串。

为了进行测试、我需要一种解决方案在测试台的多个器件上显示 DS90UB925Q 的信号。

如果我理解 DS25BR204的手册、则应该可以将一个接收设备的信号多路复用为另一个接收设备的信号。
我的假设是否正确?

是否有其他符合我要求的芯片?

很高兴能同时看到所有接收器件的显示屏、但如果只有多路复用器工作、也会很好。

此致
Daniel Hartung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我认为这不起作用、因为 FPD-Link III 器件具有连续双向通道。 DS25BR204是单向的、因此不兼容、我不知道任何其他双向多路复用器/中继器。

    如果他们对此应用有任何建议、我将继续并将此主题移至 FPD-Link 部分。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    I.K.正确。 此开关需要是双向的才能与 FPD-Link 配合使用。 TMUX136等器件适用于在925和926之间复用链接、因为它是双向的且具有高带宽。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    用于反馈的 THx。

    因此、如果我想逐个测试一个器件、我可以使用 TMUX136构建多路复用器件。 在中
    在这种情况下、我一次只能控制/测试一个器件。

    如果使用925和926构建中继器、我可以同时控制/测试除 I 以外的所有器件
    必须配置芯片(925和926)。

    在构建中继器时、我应该使用926或上的"锁定"、"通过"等引脚在远程通信中执行什么操作
    925上的"PDB"?
    数据表没有告诉我任何相关信息。 当我选择"中继器"模式时、它们是否会被停用?

    谢谢、此致
    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel:

    PDB 是这些器件的使能信号。 925和926数据表详细描述了这些引脚的操作以及锁/通、因此我不知道为什么您说没有信息。  

    此致、

    Casey  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Casey、

    感谢所有帮助。

    我指的是在中继器模式下使用设备时、应如何处理锁定/通过。
    PDB 将设置为高电平以启用芯片。
    LOCK 和 PASS 是状态位、因此我将它们悬空。

    我希望能做正确的布局并立即订购硬件。

    再次感谢、祝您度过美好的一天

    Daniel