This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIC12400-Q1:矩阵模式配置

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TIC12400-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874083/tic12400-q1-matrix-mode-configuration

器件型号:TIC12400-Q1

大家好、

我对 TIC12400-Q1数据表中的矩阵模式设置感到困惑。 它说,使用矩阵轮询时,湿性电流 CSI 应高于 CSO。 以5*5矩阵为例、这是否意味着 IN4的电流应高于 IN10、iN5应高于 IN11、IN6应高于 IN12...?

但在数据表中,如下图所示,它设置了 WC_CFG0[20:18]>WC_CFG0[8:6],这意味着 IN4的湿性电流低于 IN10。 这是拼写错误吗? 哪一个是正确的? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arie、

    对于 TIC12400-Q1中的矩阵模式配置、请参阅数据表中突出显示的部分、该部分明确说明 了如何为灌电流(IN4-IN9)设置比拉电流(IN10-in15)更高的湿性电流。

    编程指南部分也强调了这一点、以便使 湿性电流 CSI 高于 CSO。

    根据针对矩阵模式的 CSI 和 CSO 设置、WC_CFG0看起来与标准冲突-当我更新了"编程要求"项目符号时、请遵循上述设置和数据表的部分。

    谢谢

    Saminah