This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:链接问题

Guru**** 2754255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881346/dp83822i-link-issue

器件型号:DP83822I
我使用的是 DP83822。
有时、当电源打开时、链路无法正常工作。
附加了用于链接而不是链接的寄存器。
请告诉我原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    寄存器转储告诉我、在没有链路的情况下、链路伙伴不显示自动协商功能(寄存器0x0005和0x0006)。  

    您能否说明您是如何为器件供电的? 该表建议您为器件提供3.3V 电压、但检测到1.8V 电压。 我是否正确地假设这是指 VDDIO 电源轨? 您如何检测1.8V?

    我相信我已经从您的团队中与 Motoyasu-san 联系过了。 为了实现更好的连续性、我们可能会通过电子邮件继续讨论。  

    谢谢、

    Nikhil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji-San、

    我看到您打开了有关此问题的新主题。 为了实现更好的连续性、我将关闭此主题并继续在以下位置进行对话: https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/881526

    谢谢、

    Nikhil