This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS315:SN65LVDS315 DVP 输入

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS315, DS90UB936-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873719/sn65lvds315-sn65lvds315-dvp-input

器件型号:SN65LVDS315
主题中讨论的其他器件: DS90UB936-Q1

您好!

此器件 SN65LVDS315是否支持8/10位 DVP 信号输入、MIPI DPHY 输出?

如果没有、您可以推荐合适的器件吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    SN65LVDS315不支持 D-PHY 输出。 我建议您在 FPD-Link 部分中提出此问题、因为它们可能具有合适的器 件(例如 DS90UB936-Q1)。

    此致、

    I.K.