This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:TUSB212眼图失败

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880931/tusb212-tusb212-eye-diagram-fail

器件型号:TUSB212

您好、先生、

我们的客户在产品上使用了 TUSB212、但 眼图如下所示失败、

如何 改进此问题?

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来直流电压很低、您现在是否将引脚9 (ENA_HS)悬空了?、请尝试在引脚9上进行22k 上拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无论它是上拉还是下拉、眼图都保持不变。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否强制 RST 引脚处于低电平并再次获取眼图? 如果眼图相同、则 TUSB212无法按预期工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的建议、我将 RST 引脚强制为低电平并进行眼图处理、 
    眼图仍然处于状态、TUSB212似乎不工作。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 D1p 短接至 D2p、D1n 短接至 D2n?

    由于 VCC 始终开启、因此您需要在更改任何直流或交流设置后重置器件。

    请查看 TUSB2xx 实施 指南 slla392.pdf 5.1以了解正确的测试程序。