This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83B:SN75LVDS83B:摄像头链路发送器?

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83B, DS90CR287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874117/sn75lvds83b-sn75lvds83b-camera-link-transmitter

器件型号:SN75LVDS83B
主题中讨论的其他器件: DS90CR287

我正在寻找一个在其输入侧接受1.8V 逻辑电平的摄像头链路发送器。 DS90CR287看起来像使用仅3.3V 输入之外的标准器件。 我认为 SN75LVDS83B 可能是我要寻找的器件、但如果能够通过添加 IOVCC 基准(和时钟极性选择)来验证它在功能上是否相同、我将不胜感激。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christopher、

    您的理解是正确的。 SN75LVDS83B 非常适合您的应用。 请验证应用的 PCLK 是否符合 SN75LVDS83B 的范围。

    此致、

    Casey