This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064:可在2个通道上输出4K60p 图像数据的源器件

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, HD3SS460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892828/tusb1064-source-device-that-can-output-4k60p-image-data-on-2-lanes

器件型号:TUSB1064
主题中讨论的其他器件: HD3SS460

大家好、

客户正在考虑将 TUSB1064用于 Type-C DP 全速模式灌电流。 客户需要通过 DP 交替模式信道接收4K60p 图像数据。

如果 市场上有 DP 交替模式源可以在两个通道上输出4K60p 图像数据、它们希望对 DP 交替模式通道使用双通道、对 USB SS 使用双通道。 如果市场上没有这样的源器件、它们将使用 HD3SS460并使用4条信道用于 DP 交替模式。

您是否听说过这样一个源器件、它可以在两个通道上输出4K60p 数据?

此致、

Saito

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Saito San

    如果仅使用2个 DP 信道、则需要支持 DP1.4或 HBR3的源。 如果源仅支持高达 HBR2的数据速率、则所有4条 DP 信道将用于支持4K@60。  

    TUSB1064同时支持2或4 DP 信道交替模式、您为什么需要 HD3SS460?

    谢谢

    David