Other Parts Discussed in Thread: TUSB1064, HD3SS460
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1064 主题中讨论的其他器件: HD3SS460
大家好、
客户正在考虑将 TUSB1064用于 Type-C DP 全速模式灌电流。 客户需要通过 DP 交替模式信道接收4K60p 图像数据。
如果 市场上有 DP 交替模式源可以在两个通道上输出4K60p 图像数据、它们希望对 DP 交替模式通道使用双通道、对 USB SS 使用双通道。 如果市场上没有这样的源器件、它们将使用 HD3SS460并使用4条信道用于 DP 交替模式。
您是否听说过这样一个源器件、它可以在两个通道上输出4K60p 数据?
此致、
Saito