Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB8020B 我们正在设计一种新型网络器件、因为某些模块需要 USB3.0接口、但我们的 CPU 只有一个 USB3.0端口、但我们的客户需要 USB3.0用户接口。
因此、我们需要 USB3.0芯片、TUSB8020B 完全满足我们的要求。 但我们不知道传输效率如何、在我看来、这个集线器可以将5Gbps USB3.0拆分为两个 USB3.0端口、每个端口应该是2.5Gbps、我认为这不是简单的计算、在这种转换过程中应该会有一些速度损失。 我们希望了解有关这方面的一些详细信息。 输料损失如何? 5%,10%… ?