This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:是否可以交换 SDA/SCL 引脚?

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874114/tca9509-can-sda-scl-pins-be-swapped

器件型号:TCA9509

您好、E2E、

我很好奇、您能交换 SDAA 和 SCLA 吗?  还是具有 SCLB 的 SDAB?  在电气特性中、它们的所有规格似乎都是相同的。 部分。  如果您在指定的时钟引脚上应用了数据信号、反之亦然、会发生什么情况?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Russell、

    没关系。 SDA 和 SCL 通道的设计是相同的。 如果换用它们可以简化 PCB 布局、则可以进行换用。

    -Bobby