This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:静音模式与 Tx=H

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330G, TCAN337G, TCAN334G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874111/tcan330g-silent-mode-vs-tx-h

器件型号:TCAN330G
主题中讨论的其他器件: TCAN337GTCAN334G

我不熟悉使用 CAN-bus 进行设计。 我有一个用于 TCAN33XG 的应用程序、需要 TCAN330G 和 TCAN337G 支持的"静默模式"和 TCAN334G 支持的"具有唤醒功能的待机模式"。

数据表将静音模式定义为器件的"静音"或"仅接收"模式。 如果设计永远不会使用 Tx 或在 CAN 总线上传输(始终是侦听器)、那么 TCAN334G 上的 Tx 脉冲为高电平是否等于"静音模式"? 或者、器件是否仍然可以按照表6的定义(输出:Z)使用 Tx 拉动 H 传输数据?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    从功能上讲、是的、切勿切换 TXD 将等同于静音模式、因为 CAN 节点永远不会向总线传输数据。 作为器件的状态、它会有所不同、因为在静默模式下、收发器上的总线发送器实际上被禁用、即使 TXD 被切换、也不允许任何传输、并且由于发送器被禁用、因此降低了总电流消耗。  

    不过、同样、如果 TXD 从未切换、那么器件实际上处于静音模式、因为它仍然可以接收来自总线的数据并因此切换 RXD 引脚。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、