This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCI2050B:PCI2050B 是否具有调整时钟输出波形的功能?

Guru**** 2389950 points
Other Parts Discussed in Thread: PCI2050B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/871000/pci2050b-does-pci2050b-have-function-to-adjust-clock-output-waveform

器件型号:PCI2050B

大家好、

PCI2050B 是否具有调整时钟输出波形的功能?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    除了使用 P_M66ENA、S_M66ENA 和 CONFIG66端子将次级时钟输出的频率设置为66MHz 或33MHz 之外、PCI2050B 没有用于调节次级时钟输出的输出波形的功能。

    此致、

    Davor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Davor、

    我代表客户提出问题。

    那么、您的意思是 S_CLK 信号完整性将受到 P_CLK 的影响吗?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    虽然 PCI2050B 使用 P_CLK 来生成 S-CLK、但 P_CLK 和 S_CLK 的信号完整性将是独立的。

    此致、

    Davor