This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:通道开关错误问题

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3USB221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892648/ts3usb221-channel-switch-incorrect-issue

器件型号:TS3USB221

尊敬的团队:

客户使用 TS3USB221设计用于 USB 多路复用 器的系统、但现在面临通道开关错误问题。

当 S 引脚变为高电平时、通道无法切换至2D+/-。

VBUS 是 USB_5V 的电阻分压器、当插入 USB_5V 时、S 引脚将变为3.35V 的高电平。

请与我们分享您的反馈。 谢谢。