This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1450:电气/开关规格的 VCC 范围

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892691/thvd1450-vcc-range-for-electrical-switching-specifications

器件型号:THVD1450

大家好、

我对 THVD145x 系列的数据表(SLLSEY3E)规格有一个简单的问题。

在数据表(第7.7和7.8节)的电气/开关特性表的开头、有一条注释指出"所有典型值都是在25°C 且电源电压 VCC = 5V 时"。 但第7.7和7.8节中指定的规格适用于整个建议的工作功率范围(3V 至5.5V)、我理解。

理解是否正确?

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Someno-San、

    您的理解是正确的。  除非另有说明、否则"TYP"列中的值对应于 VCC = 5V 时收集的数据、但"Min"和"MAX"列中的数据涵盖了整个建议范围(最小3V、最大5.5V)。

    此致、
    Max Robertson