This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS30EA101:引脚8

Guru**** 2767235 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892490/ds30ea101-pin-8

器件型号:DS30EA101

在 DS30EA101SQE 上、引脚8表示为 VEE。

问题是、让引脚8保持开路是否正常。

引脚8实际上是 VEE (并在内部连接到其他 VEE 引脚)、还是某些控制输入必须接地?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cecil、您好!

    您可以将此引脚保持未连接或接地。 该引脚不是 VEE 引脚。

    此致、Nasser