请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83867IS 主题中讨论的其他器件:DP83630
大家好、团队、
我的客户目前在其设计中使用2个 DP83867ISRGZ PHY 进行设计。 我知道它对 IEEE 1588有一定的支持。 我们是否提供其他支持1588的 PHY? 它们需要一个使用 RGMII 的 PHY、另一个使用 SGMII。
此外、他们还计划在 phy 中使用以下磁性元件:
https://www.we-online.de/katalog/datasheet/7499111614A.pdf
但是、情况太大、现在他们将尝试将两个 RJ45连接器合并为1。 他们想要使用的部件是:
他们的问题是:
TE 磁体是否可以与此 phy 配合使用? 变压器拓扑与首选拓扑不同,我不确定实际需要什么。
谢谢!
Errol