This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65176B:SN65176B 在一个输出接地时的运行

Guru**** 2394295 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65176B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/874102/sn65176b-sn65176b-operation-when-one-output-is-grounded

器件型号:SN65176B

TI、

与 SN65176B 差分输出相关、当 A (HI)或 B (LO)接地时、另一条线路会发生什么情况? 如果 B 接地短路、其输出为双倍、则其幅度为振幅、因此 B 到 A 之间的差分电压看起来与 B 未接地相同。 例如、如果接地 B 到 A 将为0V 至5V 、而不是-2.5V 至+2.5V、这与通常应该从 B 到 A 的情况相似? 或者 A 是否仍然以接地为基准输出+2.5V、而 B 以接地为基准输出0V? 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ben、

    差分输出电平不受器件调节、并且会随负载条件而变化。  您可以将 A 和 B 输出视为使用反向/反向逻辑状态控制的独立推挽驱动器。  数据表中的图19提供了 IOS 的简化版原理图-我认为如果您参考此图、可能有助于您更好地了解器件对不同场景的反应。  如果您对此有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    最大