This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:如果可以调整 SD 内部关断时间?

Guru**** 2931270 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891975/dp83848i-if-the-sd-internal-turnoff-time-can-be-adjusted

器件型号:DP83848I

大家好、

我的客户正在咨询 是否可以调整 DP83848I 350US 的 SD 内部关断时间?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾的是、这是不可配置的。 为什么需要 IT 可配置?

    此致、