This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSU6111A:具有器件检测功能的 USB2.0多路复用器

Guru**** 2894990 points

Other Parts Discussed in Thread: TSU6111A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881537/tsu6111a-usb2-0-mux-with-device-detection-function

器件型号:TSU6111A

各位专家、您好!

我的客户想知道我们是否有具有器件检测功能的 USB2.0多路复用器。 他们需要知道器件是通过模拟信号(GPIO/开漏)插入还是拔出。 我看到 TSU6111A 具有附件检测功能、但它在寄存器中。 我想知道我们是否有模拟引脚来告知客户器件是否存在。 谢谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、我们没有检测到 USB2的多路复用器。