This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1130EC:连接到一个并行端口的8通道光纤接口

Guru**** 2875350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881582/onet1130ec-8-channel-optical-fiber-interface-to-one-parallel-port

器件型号:ONET1130EC

我们的客户有一个项目、需要8通道光纤接口到并行端口芯片方案。 TI 是否提供此芯片? 或类似功能的方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、HY、

    您能否提供此应用的方框图? 如果这是私有的、您可以通过 nasser.mkohammadi@ti.com 将其通过电子邮件发送给我。  

    此致、Nasser