请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 您好!
对于介质转换器模式(光纤模式)下的自动协商、我有一些问题:
- 在表18中、有一种光纤自动协商模式和一种光纤强制模式。 DP8389HM 的自协商系统与 IEEE 802.3标准第37条中定义的系统是否相同? 也就是说,光纤自动协商是否对应于第37条启用,光纤强制模式是否对应于第37条禁用?
- 是否可以在启用了光纤自动协商的设备与启用了光纤强制模式的第二个设备之间建立链路? 第一个设备是否可以主动配置自身以处理光纤强制模式?
此致
Samir