This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS101:故障状况预防

Guru**** 2882280 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS101, TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892456/tios101-fault-conditions-prevention

器件型号:TIOS101
主题中讨论的其他器件: TIOL111

您好!

我有一个温度传感器(单线)接口。 Maxim 器件型号 DS18b20)。我需要在以下情况下保护输出。 TI 是否有任何解决方案可在以下情况下提供保护?

我已经看到 TI 在 TIOS101内部实施了这些方案。

我能否获得一个保护引脚的独立解决方案。

谢谢、
Muni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muni、您好!

    我不知道独立的单线极性保护器件。

    如果您看一下 TIOS101的方框图、您将看到许多二极管连接在器件右侧的晶体管驱动器堆栈与输出、电源和接地引脚之间。  识别的各种情况下的保护是因为这些二极管会限制电流流向正确路径以外的任何路径。  如果以不同方式连接任何导线、则二极管将保护器件。  通过在您的应用中放置这些二极管、可以实现类似的保护电路。

    TIOL111是一款与 TIOS101类似的器件、具有相同的极性保护接口、并且能够进行双向通信。  它在器件的传感器侧同时具有 RX 和 TX 引脚、其中 RX 引脚始终反映总线上的数据。  如果您的传感器需要双向数据、则可以通过将 RX 和 TX 引脚连接到您的传感器来使用该器件。  但是、您可能需要在 TIOL111的 RX 和 TX 引脚之间放置两个额外的肖特基二极管、以阻止 TX 数据反馈回 RX 引脚上的传感器、以及 RX 数据反馈回 TX 引脚。  但是、这是由多个二极管和传感器组成的分立式解决方案所需二极管数量的一半。

    此致、

    Jonathan