This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25810:VBUS 引脚没有5V 电压、带有特定的测试装置

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/895205/tps25810-no-5v-from-vbus-pin-with-a-specific-test-fixture

器件型号:TPS25810

您好!

有一个特定的 type-c 函数固定装置、可与其他系统(DRP 端口)配合使用、但无法与使用 TPS25810的 DFP 端口配合使用。  请在插入并移除装置时检查以下 VBUS/CC1/CC2波形。  请告知我们可以进一步检查的内容、以判断连接此装置时 VBUS 上没有有效的5V 电压的原因。

谢谢!

安东尼

安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安东尼、

    TPS25810只能用作 Type-C 源 DFP。 因此、如果您将另一个 Type-C 源 DFP 连接到 TPS25810、其中任何一个都不会在 CC 线路上出现 Rd、因此 VBUS 上永远不会出现5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    TPS25810目前在主机系统中作为仅 DFP 端口实施、插件固定装置是 DRP 器件。  您是说 TPS25810可以支持此 DRP 固定装置吗?

    同时、TPS25810内的 Rp 应始终有效、对吧?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    如果 DRP 固定装置没有 Rd、则 TPS25810将不会关闭其开关、并且 VBUS 上存在5V 电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    根据先前提供的在 TPS25810侧测量的波形、我们能否判断该波形的固定装置是否存在有效的 Rd?  或者、我们需要在固定装置侧测量 CC1/CC2以澄清这一点?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    仔细观察 Type-C 规范、我认为可能会发生的情况是 DRP 器件将 CC 电平拉低至 TPS25810可检测的水平以下。 下面是 Type-C 规范的摘录、其中说明了电源用于检测是否已连接接收设备的电压。 这适用于默认 USB 器件、其最低电压电平为250mV。

    在示波器上很难看到(每分段2V)、因此如果 CC1上的电压接近或低于250mV、TPS25810可能无法检测到它

    您可以尝试让 TPS25810广播3A 电流能力、这将提供最低的 Rp 电阻值、这将使 CC1上检测到的电压升高。

    数据表的第8.2.1.3节显示了 TPS25810的应用曲线、这些曲线可能有助于作为预期行为的参考点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    与客户进一步检查后、此固定装置有一根带公型 C 型连接器插头的固定电缆、该插头连接到使用 TPS25810的主机系统上的 Type-C 插座连接器。  当此固定装置充当 UFP 角色时、它会在两个 CC 信号上呈现 Rd。  这似乎与我对使用固定电缆的 UFP 器件的理解不符。  那么、对于此类特殊器件、TPS25810将如何与其交互?

    谢谢!

    安东尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安东尼:

    是的、固定电缆应仅在一条 CC 线路上显示 Rd。 但是、我仍然不认为这是原因、并认为此问题是由于电缆将 CC 电压低于最小阈值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    与客户进行交叉检查后、该装置实际上充当 Type-C 标准中定义的调试附件。  以下是客户方面的意见:

     TPS25810不在带有系留 电缆的系统上。 在这种情况下、固定装置具有固定电缆。 请注意、TI 突出显示的内容不适用于 TPS25810侧;它处于未连接的 SRC 状态、但没有固定电缆。 此外、它们在两条 CC 线路上都存在 Rp、因此它们应该知道 Rp 不适用。

     

    夹具处于"B.2.4.1.2.1 UnattachedDeb.SNK 要求"状态、其中规定夹具应遵循:"两个 CC 引脚应通过 Rd 独立端接至接地端"。

     

    此外、 TPS25810要退出未连接的 SRC 状态(请参阅4.5.2.2.7.2退出未连接的 SRC 状态)、则需要"CC1或 CC2引脚上存在 SRC.Rd 状态..." 不仅 是 CC1或 CC2。 因此、CC1和 CC2都应 触发该退出条件。

     

    然后、源端(TPS25810端)在 4.5.2.2.8.2中从 AttachWait.SRC 状态退出:

    "如果端口支持调试附件模式、当 V BUS 为 vSafe0V 并且在  CC1 和 CC2引脚上检测到 SRC.Rd 状态时、它应转换到 UnorientedDebugAccessore.SRC 至少实现 tCCDebounbing。"

     

    然后、将 TPD25810侧引至4.5.2.2.17.1 UnorientedDebugAccessore.SRC 要求中的以下内容:

    "端口应以其在 Rp 上通告的电平提供 V BUS 电流。 端口不应驱动 V CONN。"

     

    简而言之、固定装置作为 DTS DRP (或 DTS 接收器)正常运行;请参阅附录 B:"调试附件模式"

     


    客户还会在 CHG_HI 和 CHG 配置为不同级别时测量 TPS25810的 VBUS/CC1/CC2/DEBUG 引脚、如下所示、显示了移除然后插入固定装置的时刻。  在我看来、我们没有将其检测为有效的调试附件?  如果您认为 TPS25810行为正常、请告知我们、原因是什么。  谢谢!

    照片2:

    CHG:L  CHG_HI:L


    照片1:

    CHG:H  CHG_HI:L


    照片3:

    CHG:L  CHG_HI:H

    照片4:

    CHG:H CHG_HI:H

    安东尼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    由于伺服 V4连接错误、前一个螺纹中的 cc 电压不正确。 这使伺服 V4成为 DFP 角色。

    示波器图片的一些更新。 我们可以在 CC1线路上观察到0.4V 电压。 无论作为我的团队、CC2线路上的电压是多少、我认为两条 cc 线路都应由 DFP 侧上拉。 但是、在所有当前广播情况下、DEBUG# GPIO 保持低电平。

    案例1:

    photo_1/ CHG:H/ CHG_HI:L

     

    案例2:

    photo_2/ CHG:L/CHG_HI:L

    案例3:

    photo_3/ CHG:L/CHG_HI:H

    案例4:

    photo_4/CHG:H/ CHG_HI:H

    在这种情况下、我们如何使 TPS25810上拉两条 cc 线路。 有什么想法吗?

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    感谢您的澄清。 看一下新的测量结果、电缆看起来具有内部 Ra、并且正在下拉 CC2。 TPS25810在两个 CC 引脚上都呈现上拉电阻、因为在移除器件后、您可以在两个通道上看到正电压。

    如果您查看我先前分享的表格、Ra 电阻器可以将 CC 电压下拉至0V、这可能是您看到的结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回复。 随着线程在4月24日更新、USB-C 固定装置(伺服 V4)有一根系留电缆。

    该连接将与所示的标准 DFP 到 UFP 连接不同。 我们也不需要检测电缆方向。

    此外、您展示的方框图。 两个 cc 引脚都有一个到 DFP 端电压源的上拉 Rp 无论如何、它们都应永久存在上拉电压。

    当伺服 V4作为 USB-C 标准在调试附件模式下工作时、受控电缆末端的两条 cc 线都存在 Rd  

    当两个器件连接时、电路线路的电压电平应相同。 但是、它们处于不同的电压电平。

    伺服 V4未回复 VBUS 以正常工作。 但它需要知道是否通过两条 cc 线路启用了调试模式。 我的问题是、在这种情况下、为什么 TPS25810仅上拉一个 cc 线路?

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    TPS25810在两个 CC 引脚上都呈现上拉电阻、因此我共享了该规格中的捕捉。 您可以看到 TPS25810在连接前后两个 CC 引脚上都存在电压、但当器件连接时、CC 信号被拉至低电平。  不在任何一个 CC 引脚上测量电压的唯一方法是、如果 CC 通道上连接了足够强的下拉电阻。