This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9800:有关 TCA9800、TCA9617B 的一些问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9617B, TCA9800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873150/tca9800-some-questions-about-tca9800-tca9617b

器件型号:TCA9800
主题中讨论的其他器件:TCA9617B

大家好、

我的客户 现在正在使用 TCA9800/TCA9617B。 我们有以下问题需要与您联系。 谢谢。

TCA9800 B 侧连接到 CPU、A 侧 连接到许多从 器件、是否正常?

2.对于 TCA9800、主器件 A 连接从器件 A、它是否正常?   如下图所示。

对于 TCA9617B 、我们发现 A 侧可以连接 在一起。 B 侧是否  可以连接在一起?

4.对于 TCA9800/ TCA9617B、我们是否可以将 A 侧连接 在一起、是否可以 将 Bside 连接在一起? ( 并行)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    TCA9800 B 侧连接到 CPU、A 侧 连接到许多从 器件、是否正常?

    此连接正常。 请确保每个器件的低电平输出电压(VOL)与适当的低电平输入电压(VIL)兼容。 例如、TCA9800 B 侧的电压为0.26V。 CPU 的 t VIL 阈值必须高于此值。

    2.对于  TCA9800、主器件 A 连接从器件 A、它是否正常?   如下图所示。

    是的、TCA9800器件可与 A 侧并联、如其数据表的图31所示。

    对于  TCA9617B  、我们发现 A 侧可以连接 在一起。 B 侧是否  可以连接在一起?

    TCA9617B 不允许与其他 B 端子(或与具有静态或动态失调电压的类似器件端子)进行并行连接。 该器件的 A 侧支持并行连接、如数据表的图12所示。

    4.对于  TCA9800/  TCA9617B、我们是否可以将 A 侧连接 在一起、是否可以 将 Bside 连接在一起? ( 并行)

    由于这些器件使用不兼容的闭锁避免方法(集成电流源和缓冲低电平)、它们可能不会与其他器件共用 B 侧连接。 根据这些器件的 VOL 和 VIL 规格、A 侧可以并联在一起。 另请注意、在某些情况下、A 侧可能与 B 侧(串联连接)不兼容。 请告诉我您是否对特定案例有疑虑。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    感谢你的帮助。 对于 TCA9800、A 侧 驱动 能力是否 优于 B 侧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    该器件的 A 侧具有更低的电压以及更快的上升/下降时间。 该侧通常用于需要低 Vil 的更敏感组件。 由于集成了电流源和电流感应功能、B 侧具有不同的特性。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    谢谢。 A 和 B 是否具有 驱动 电流 能力 差异? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    该器件的 A 侧指定了在灌电流为6mA (最大绝对电流为20mA)时的低电平输出电压。

    由于 TCA9800在 B 侧不需要上拉电阻器、因此在该侧未指定 IOL。 由于需要在器件的这一侧感测电流方向、因此驱动器特性与 A 侧不同。 此器件的 B 侧上不能存在外部电流源。 这是否与您当前的用例兼容?

    此致、

    Eric