This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCF8574A:写入、输出更新时序

Guru**** 2900050 points

Other Parts Discussed in Thread: PCF8575

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881341/pcf8574a-write-output-update-timing

器件型号:PCF8574A
主题中讨论的其他器件:PCF8575

您好、专家、

客户有疑问、

客户希望向数据写入的数据总数为20位、如下所示。

-起始位(1位)

-从器件地址(0111 + A2、A1、A0 + 0 + ACK;8位 + ACK)  

-写入数据(数据(8位)+ ACK)

-停止位(1位)

不过、数据表如下所述、

为什么输出按第二个数据 ACK 时序更新?

这是否意味着客户不能在20位之前写入? 如果客户在第一个数据字节后应用停止条件、 输出将如何 工作?  

谢谢

穆克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Muk、

    您用灰色/紫色绘制的线应该是正确的。 此图看起来像是我们的数据表中的错误。 我会提交意见书,以纠正这种情况。

    "为什么通过第二个数据 ACK 时序更新输出?"

    我认为该图是我们的 PCF8575器件(16位 I/O 扩展器)的坏复制粘贴错误。

    很抱歉造成混淆。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    感谢您的回答!!

    穆克