This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1176:在双失效防护偏置应用中计算偏置电阻器和终端电阻器值

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: PROFIBUS, SN65HVD1176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873091/sn65hvd1176-bias-resistors-and-termination-resistors-values-calculation-in-the-dual-fail-safe-biasing-application

器件型号:SN65HVD1176
Thread 中讨论的其他器件:Profibus

大家好、

 我对偏置电阻器和终端电阻器计算有疑问。

 Profibus 电缆阻抗为150R (类型:6XV1830-0EH10),电源为5VDC 隔离。 如学习数据表的 SN65HVD1176所示、我注意到偏置电阻器为390R、端接电阻器为220R。 我能否详细介绍偏置电阻器和端接电阻器值?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    选择的典型端接值与所用电缆的阻抗相匹配。 选择这些值以紧密匹配可改善反射阻尼。 下面是一篇技术文章、概述了 RS-485终端基础知识:  

    RS-485基础知识:何时需要端接以及如何正确执行


    失效防护偏置网络在总线开路、短路或空闲时将总线保持在有效状态。 这一点很重要、因为 RS-485定义了正负输入阈值之间的不确定区域。 为此网络选择电阻器时、必须确保电阻器足够强大、能够使总线偏置超出此不确定范围、同时仍允许收发器驱动有效的低电平信号。 以下是有关失效防护偏置网络的文章、其中包括计算:

    RS-485:空闲总线的无源故障保护


    如果您对这些文章有任何疑问、请告诉我。  

    此致、

    Eric Schott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

     Tks 供您发表评论。

     SN65HVD1176用于 Profibus 通信、而 Profibus 环路被配置为双失效防护偏置。 如下图所示。

     1、对于偏置和端接电阻值:我尝试根据上面的计算来计算偏置和端接电阻值、 遗憾的是偏置和端接电阻值不能与390R 和220R 相似。 我可以让您的计算处理作为参考吗? 本文档也是参考(https://www.renesas.com/us/en/www/doc/application-note/an1986.pdf)。  

     2. 每根双绞线内的两根 A/B 导线是否由信号线和一根回线组成? 没有必要使用信号返回路径? 请提出建议。  

    BR、

    晓宾(Eric)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    1、这两个文档中的计算对于仍然符合 RS-485规范的最坏情况是通用的。 当将所有 Rt 和 REQ 值减小到恒定27.8欧姆(基于 RS-485允许的共模负载和线路匹配限制)时、可以使用两个文档中的公式以相同的方式解出 RFS。 我们还将使用最坏情况下的电源电压 Vs = 4.75V、噪声电平 VAB = 0.25V。  

    这指定了失效防护电阻器的最大值。 在负载更小且线路匹配更有利的系统中、该值将扩展以支持更大的电阻值。 例如、具有两个150欧姆端接电阻的系统的 RF 最大允许值将接近680欧姆。  

    请注意、这些电阻器的最小值取决于驱动器强度及其克服外部偏置以驱动有效低电平的能力。  

    2.双绞线是两根信号线。 RS-485标准定义了差分线路驱动器和接收器系统、与类似的单线方法相比、该系统可提供更好的信号噪声和接地漂移抗扰度。 这些收发器在 A 和 B 线路上驱动反极性信号、这些信号由总线上的差分接收器进行解析。 请告诉我这是否有意义。

    查看此技术文章、了解 RS-485驱动器的基础知识、以更好地了解如何利用双绞线电缆的优势。

    RS-485基础知识:RS-485驱动器

    此致、

    Eric