This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA6418E:有关寄存器操作的问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA6418E, TCA8418E, TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/879523/tca6418e-question-about-register-operation

器件型号:TCA6418E
主题中讨论的其他器件: TCA8418ETCA8418

尊敬的 TI 支持团队:

我对 TCA6418E 的寄存器描述有疑问。

在寄存器映射中、GPIO_DAT_STATx 寄存器中提到了"读取两次以清除"。
这肯定与状态寄存器有关、而不是与中断寄存器有关吗?

另一方面、在寄存器说明中、它显示 GPIO_INT_STATxs 在读取时被清除(未提到"两次")、但没有有关 GPIO_DAT_STATx 清除的说明。

您能告诉我这些寄存器的实际操作是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件是键盘扫描仪 TCA8418E 的改进版(不同芯片、特性已删除)。

    我认为 GPIO_DAT_STAT 可以存储2个值、以便检测信号何时变为低电平、然后变为高电平(例如按键、然后释放)。 这可能是它建议读取以确保您同时收到这两个事件的原因。

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    嗯... 我认为典型的 I/O 扩展器没有任何缓冲器、因此主机可以立即读取 I/O 端口的值、但您提到了该器件是不同的。

    是否确定我们必须读取 GPIO_DAT_STAT 两次并选择第二次以获取最新值?
    如果我们读取 GPIO_DAT_STAT 的次数超过两次、会发生什么情况?

    此外、我还发现、您提到的 TCA8418作为原始器件、会以25ms 的间隔扫描 GPIO、因此延迟太大。
    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/673472
    TCA6418E 是否相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、支持团队、

    很抱歉让你感到烦扰、但你能回答这个问题吗?

    谢谢。