This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:数据传输速率查询

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/892249/ds280df810-data-transmission-rate-inquiry

器件型号:DS280DF810

大家好、

您是否建议使用此 IC 支持15.625Gbps?

我的客户问这是因为他知道变速器速率可以改变

但客户只能设置偶数整数。 是否可以使用奇数?

第二个问题是、如果客户通过 TI.com 提出请求、IBIS-AMI 文件是否可用?

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    与以下问题相关:"您是否建议使用此 IC 支持15.625Gbps?"

    • DS280DF810在重定时模式下不支持15.625Gbps
    • 原子能机构可评估在 CDR 旁路原始数据模式下实现 DS280DF810的情况、以支持该速度。 IBIS-AMI 仿真可用作相关系统通道的初始评估工具

    如果客户通过 TI.com 提出请求、IBIS-AMI 文件是否可用?

    • 是的、正确。 客户可通过 TI.com DS280DF810产品页面申请下载访问权限