This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:交流耦合放置

Guru**** 2879140 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/880578/hd3ss3412a-ac-coupling-placement

器件型号:HD3SS3412A

您好!  

关于交流耦合、是否有关于交流耦合位置的建议?

1) 1)在 IC 的 Tx 之后和多路复用器之前。

2) 2)在多路复用器之后、靠近连接器。

3)其他。

此外、对于交流耦合电容器、建议在电路板上放置什么? 靠近器件的 Tx 还是靠近 PCIe 连接器?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、交流电容放置在靠近 连接器侧的 TX 通道上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的意思是以下内容吗:TX ->多路复用器(HD3SS3412A)->交流电容器->连接器。

    您能解释一下为什么这种配置可能会是一个问题吗:TX -> AC 电容器->多路复用器-连接器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不认为这是 TX-AC-Muxs-Connector 的问题、我们更喜欢另一种方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种偏好的原因是什么?它可能需要两倍的设计上限、而且出于好奇、是否有相关的应用手册?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它可以保护高 VCM 免受连接器另一侧的影响。 对于3412、最大 VCM 为2V。