This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BR400:VDD 引脚保持开路

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/873666/ds15br400-leave-open-vdd-pin

器件型号:DS15BR400

你(们)好

我使用的是 DS15BR400TSQ WQFN 版本。

由于我的错误、我们打开了引脚20和21。

只有引脚编号3、4、6、7连接到 VDD (3.3V)

它是否仍在工作,或者我应该将 20和21引脚连接到 VDD??

提前感谢

轩尼诗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、轩尼诗、

    器件的特性是将所有 VDD 引脚连接到3.3V 电源。 我担心引脚20和21未连接到3.3V 运行是未知的、或者它没有被表征。 其他器件可能不符合数据表规格。 因此、请将这些引脚连接到3.3V 电源并进行评估。

    此致、Nasser