This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822 RGMII

Guru**** 2540380 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/900223/dp83822-rgmii

您好:

  如何在 RGMII 模式下配置 DP83822寄存器、DP83822支持 MAC 125MHz 时钟、如何设置寄存器? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    RGMII 可通过自举进行配置、请参阅我们数据表中的"编程"部分。 您还可以从寄存器0x0017启用

    要更改时钟源、请参阅 表80。 0x0462 IO MUX GPIO 控制寄存器#1 (IOCTRL1)

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia Reyes:

      感谢您的回复、我将值0x241设置为寄存器0x17、将值0x63设置为寄存器0x462、我对吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我认为应该启用 RGMII、您可以读回寄存器以确认它处于的模式。  

    谢谢、

    Cecilia