This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS92LV2422:DS92LV2422-EVK

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/891278/ds92lv2422-ds92lv2422-evk

器件型号:DS92LV2422

您好、我们已购买贵公司的开发板型号 DS92LV244-EVK、并有一些问题需要咨询。
snlu006.pdf 文件中的 RX 电路板原理图中未找到 J1、但实际电路板(DS92LV244-EVK)具有 J1。 我没有找到 J1型号。 您能否提供完整的原理图? 您能否提供完整的 J1模型?
2.如何将输出 RGB 信号设置为3.3V 电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    遗憾 的是、对于这款传统器件、很难找到原始的原理图、但 J1连接器似乎用于 D4S20G-400A5-Z、这是一个 Rosenberger HSD 连接器。  

    要设置3.3VDDIO、请将 VDDIO 跳线设置为3.3V (如图所示)、并在 JP1处提供3.3V 电压(在 J4处为主内核电源提供1.8V 电压)。  

    此致、

    Casey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于1号电路板和 DS92LV2422-EVK 电路板无法直接连接、因此我必须制作2号电路板进行信号传输。 但有以下问题。
    首先、以这种方式添加电路板2是否合理? 信号衰减了吗? (我们正在传输1280x720 @ 30FPS 视频)
    其次、在设计2号电路板的 PCB 布局时、我是否需要考虑100欧姆阻抗? 我计划设计一个具有2号电路板尺寸的35mm×35mm 单层电路板、但差分线路的线路间距、线路宽度和接地距离的适当设置是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最好将 J1与 D4S20G-400A5-Z 连接器组装在一起、然后将电路板1直接连接到 DS92LV2422-EVK、而不是在电路板之间使用输入。 此外 、DS92LV2422-EVK 不接收来自 USB 端口的通道链路信号。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     此外 、DS92LV2422-EVK不接收来自 USB 端口的通道链路信号。连接 R57和 R58的原因是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、这是一个传统器件、我不知道原理图是否正确。 您拥有的电路板仅有2个 USB 连接器、原理图中有3个 USB 连接器。 我认为电路板上的 J1实际上是原理图上的 J2。 您可以执行一些连续性测试来确认我的怀疑。

    此致、

    Michael W.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在本例中、您能否向我发送购买电路板的相应原理图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、905和906应该具有相同的原理图、因此请将其用作原理图。  e2e.ti.com/.../SERDESUR_2D00_65USB_2D00_NOPB.pdf