This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1044RNQEVM:有源电缆参考设计

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/881438/tusb1044rnqevm-active-cable-reference-design

器件型号:TUSB1044RNQEVM
主题中讨论的其他器件:TUSB1044

尊敬的团队:

我的客户和我对 TUSB1044有源电缆参考设计有疑问。

http://www.ti.com/lit/ug/sllu265b/sllu265b.pdf

在此设计中、它仅使用一个开关而不是 PD 控制器来控制 TUSB1044的 CTL0/CTL1/FILP 引脚。 我认为、我们可以方便地手动控制这三个引脚。

但在实际情况下、我们是否需要为插座 Type-C 连接器添加一个 PD 控制器 来确定这三个引脚? 否则、它不知道哪个通道是 DP 或 U3、我对吗?

  

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是对的、这里的开关只是为了方便手动配置。 在实际应用中、您需要 PD 控制器来控制这些引脚、Pls 请查看表中的图36。